This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050047:USB PD 电池充电器

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050047, TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/979742/tida-050047-usb-pd-battery-charger

器件型号:TIDA-050047
主题中讨论的其他器件:BQ25792TPS54531

尊敬的女士们:

我正在寻找没有 OTG 功能的 USB-PD 电池充电器(LiPo 2s1p、ICHRG=5A)。  如果不需要 OTG 选项、TIDA-050047将如何更改/简化? 我希望降压稳压器 TPS54531和 LDO TLV75533都可以移除。 在这种情况下、您是否会推荐与 TPS25750D 不同的 USB-PD 控制器? 您是否还有一个示例展示了 BQ25792充电器与电池电量监测计/平衡器件的组合?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、这是正确的、如果不需要拉电流/OTG 功能、并且该设计将配置为仅灌电流、那么您将不需要降压和 LDO。 我仍然建议将 TPS25750D 与 BQ25792一起用于接收器件。 遗憾的是、我们没有将电池电量监测计/平衡器与充电器集成的设计。

    您可以尝试查看电池充电器团队是否有将 BQ25792与监测计/平衡器相结合的不同 TI 参考设计。

    谢谢、

    哈里