This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01063:TIDA-01063 Excal 软件设计问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/979530/tida-01063-tida-01063-excal-software-design-problem

器件型号:TIDA-01063

请告诉我如何使用 Excel 文件中的 TIDCC93-TIDA-01063软件(Rogowski 线圈工具)。 它似乎被锁定、因为只要我输入其他参数、结果就不会改变。
我期待收到你的回复。 我们希望在大约1000A 的电流下进行设计和测量。

 我期待收到你的回复。

非常感谢。

e2e.ti.com/.../Rogowski-Coil-Tool.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在谈论"线圈设计"选项卡?  我将其打开以验证、当我更改单元格 C5:16中的任何输入值时、我会看到 C18:30中的计算结果自动更新。  我使用的是 Excel 2019。  这是否与您遵循的步骤相同?  输入值是否根据您的输入正确更新、但在任何输入发生变化后计算没有变化?

    此致、
    最大