This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT16245DL

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4016B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/979409/sn74cbt16245dl

主题中讨论的其他器件:CD4016B

我尝试使用 IC 总线芯片来提供开关解决方案。  我们有一个"黑盒"、使我们成为一个选择器开关、用于隔离传入的 Cat 6与麦克风的连接。  黑盒开关机械故障非常快。  我们使用一套(4)麦克风,在4个不同的距离,以瞄准或散布弹药。  麦克风会找到视在的子弹坐标位置、这与计算机鼠标坐标到达的位置非常相似。  来自麦克风的信号被放大至+15VDC。  需要隔离不同的目标位置以进行不同的距离测试。  我希望我可以使用 SN74CBT16245DL 作为电路中的"开关"、这可能与机械"黑盒"开关设置的操作相同。  我们将使用逻辑1或其他信号来操作传入+15VDC 信号的传输、以连接到不同传入目标信号的芯片输出。  我在查找将 IC 焊接到的原型板时遇到问题。  其间距似乎为0.035"(.889mm)。  我需要一个能够为这些 IC 中至少(3)个以及可能为其他逻辑和无源组件提供服务的试验电路板。  有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们不直接制造适配器-但市场上应该有48引脚 SSOP 转 DIP 适配器-但是我对为此应用选择的 IC 有一些顾虑。  

    为了澄清-您是否尝试通过 SN74CBT16245DL 传递+15VDC 信号? 如果我理解正确-此部件将无法在此应用中工作。 它具有最大的 rec。 5.5V 的工作电压电源、并且该器件在不受损坏的情况下无法传递该信号。

    但是,我们确实有 大量的器件选项,可帮助您完成此应用 。 如果您能提供更多信息、我将非常愿意帮助您缩小应用的潜在器件范围:

    1.您能否确认通过 IC 的麦克风信号是直流信号-如果不是直流信号、预期的带宽是多少?

    2.您是否能够提供15V 或更高的电源电压以允许多路复用器传递所需的电压?

    3.麦克风的负载条件是什么-即当麦克风将信号发送回处理源时-大约阻抗是多少(如果是高阻抗、只需将其保持在该阻抗)?

    4.是否有任何事情吸引您首先使用 SN74CBT16245DL -因此我在查看可能的选项时可以记住这一点。

    5.封装是否需要引线? 您是否正在处理空间或布局限制?

    此外、请注意、我们为该应用提供的器件最多为4个通道-但是、这些器件具有可缩小尺寸的选项、以使其与 SN74CBT16245DL 具有的~164mm^2封装保持一致。

    请告诉我、以便我了解我们为您提供的最佳解决方案是什么!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您再次与我讨论我的项目!  我们拥有一条200码的地下测试道、其中包含一组(4)压电元件麦克风、距离50、100和200码、距离100米。  麦克风全天候打开和运行。  我们使用的开关盒仅选择了我们测试的位置。  当来自射线的音速锥体通过目标平面时、麦克风会生成小的乱码信号。  15VDC 目标放大器调节此信号以使其达到数据采集系统的上限范围。  我们将在器件的开关过连接处将+15VDC 传递给该器件。  麦克风信号为直流信号。  我认为数据采集系统在乱码信号的前沿进行选择。  如果需要、我们可以从外部为器件供电。  当我对"黑盒"开关单元进行逆向工程时、我记下了其中(3)机械开关的配置。  按下(3)个开关的组合、将使其能够隔离插入 Cat 6电缆的目标位置。  我偶然发现了 SN74CBT12645DL、并注意到它的配置方式与机械开关的配置方式非常相似。  我想、如果我可以向总线高电平或低电平输入提供任何逻辑1或其他信号组合、它将隔离我需要的 Cat 6连接。  这里我们没有 BGA 功能、因此除非我们将您可能找到的器件发送到电路板内部、否则我会将其焊接到原型 PCB 上。  此时、一切都在我的脑海中、因此没有明显的空间或布局限制。  只是为了增加一点信息、当我在示波器上查看麦克风信号时、它们看起来与"开关反弹"非常相似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您提供的额外信息!

    我想我们有几个选项在这个应用中可能很有用。

    适用于所有这些组件的2个注意事项如下:

    1、导通电阻在所有可用选项上都将更高-这意味着在数据采集系统中读取的电压将更高

    v_dataAq =  R_dataAq /(R_dataAq + R_on)-->如果数据采集的阻抗较高,我认为这可能是开关的插入损耗将会较低,但这是需要注意的。

    2.这些器 件上的额定开关电流要低得多(10mA - 30mA)-其中 SN74CBT1264DL 的额定开关电流可以为128mA。 这取决于数据采集系统的阻抗-如果这是高阻抗、这不应成为问题-但需要注意的是。

    话虽如此:

    第一个选项是 CD4016B -它采用几种不同的引线式封装、这些封装在市场上提供了 DIP 适配器来测试系统。 如果电源>= 15V、它可以传递15V 直流信号。 它只有4个通道、因此要获得相同数量的通道4、需要使用它们。 它具有40MHz 的较低带宽-但由于信号通过、我认为这不会成为问题。 该器件仅通过每个通道具有10mA 的电流限制。

    第二个选项是 TMUX611X (6111/6112/6113)器件系列中的器件。 当 VDD >= 15V 时、它们可能会产生15V 直流信号。  它们是泄漏电流极低的精密器件、是中压数据采集系统中使用的出色器件。 这三个器件之间的唯一区别是它们是高电平有效/低电平有效/或组合。 这些器件采用 TSSOP 封装、这些封装具有引线、并提供破接 DIP 适配器。 该器件比 CD4016B 更昂贵、因为它改进了规格-低电荷注入、低泄漏电流和更低的导通电阻等等。 它还可以处理通过开关的30mA 电流。 该器件会将信号改变得低于 CD4016B -但我不确定此应用是否需要该精度水平。  

    如果您有任何其他问题或建议的解决方案存在问题、请告诉我、我将了解我可以做什么!

    最棒的

    Parker Dodson