This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10395:次级侧驱动器电路

Guru**** 2586515 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/979734/pmp10395-secondary-side-driver-circuit

器件型号:PMP10395
主题中讨论的其他器件:UCC27511PMP5711

您好、TI、  

我有一个与此评估板的次级侧驱动器相关的问题。 我想在其他设计中使用它、我不确定它的功能。

齐纳稳压器用于为 VDRV 供电、但二极管 D8 (BAS316、115)也为 VDRV (在本例中为 VOUT 而不是 VSEC1)提供电压电源。 为什么不将 BAS316115仅用于 VDRV 而不是使用两个电路? 齐纳稳压器是否用于启动?

如何计算电阻器 R9?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro、

    对于稳态运行、您是对的、不需要分立式线性稳压器、
    驱动器可通过 D8直接从输出电压供电。
    但在短路时、输出 电压下降、同步整流将失败、
    SR FET 的体二极管上存在大量电流。

    通过最小 Ton (这是一种正向拓扑)、您仍然可以从次级绕组过孔获得峰值检测
    D3为 C16充电;此能量仍会在短路时为驱动器供电并防止
    体二极管免受过大电流和损耗的影响。

    希望这对您有所帮助、保持安全、致以最诚挚的问候、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复 Bernd。

    除了有关电路第一部分的问题、我想知道如何计算位于 UCC27511输入端的电阻器 R9。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Alvaro、

    这些驱动器不是专用的同步控制器、而是标准 FET 驱动器。
    为了控制这些驱动器、使用了相反方向的变压器绕组、我们将其称为直接驱动
    同步整流。
    因此、如果变压器绕组上的电压变为"高电平"、则电压电平被钳位到 Vdrv
    但电流需要受到 R9的限制-否则您将馈入 Vdrv
    由 VSEC 提供! (VSEC>Vdrv)
    请看一下我的 PMP5711、这里的直接驱动同步整流具有纯净的效果
    分立式方法、易于理解的电流和电流环路...

    玩得开心!Bernd