This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Ultra Librarian 不工作

Guru**** 1830650 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5012, TUSB8041A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/978717/ultra-librarian-not-working

主题中讨论的其他器件:LP5012TUSB8041A

您好!

我尝试为某些 TI 器 件(例如 LP5012或 TUSB8041A)获取一些 KiCad 符号和封装。 我遇到错误或收到一些进度动画、然后没有结果。 该服务是否已出现问题? 我尝试了 Safari 和 Chrome。

此致、

Torsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Torsten、

      很抱歉、我们没有提供此类库、您可能需要自行创建符号。 谢谢。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以、您认为这是对以下内容的"正常"回答:"抱歉、我们为您提供了封装、但我们没有封装!"? 一个简单的:"不支持该封装/器件"响应会为我节省一些时间(以及其他时间)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Torsten、

    我能够按预期下载这些文件。  您是否可以接受我的朋友的请求并向我发送消息(以便我收到通知)、然后我可以将文件直接发送给您?  您需要哪种 LP5012封装?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    非常感谢您提供的帮助! 我同时创建了自己的软件包。 我想知道、TI 芯片的 CAD 数据为什么会有这样的报价、为什么我尝试过的芯片都没有。 因此、我认为可能存在一个一般问题。 也许它可以与 Internet Explorer 配合使用;-)

    非常感谢!

    此致、

    Torsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在尝试了另一个器件、但没有得到所请求的 CAD 数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Torsten、

    我能够使用 Chrome 和 IE 下载文件。  我会将其标记为"未解决"、以便相应团队的人员作出响应。  我是集线器等 USB 产品的应用工程师、因此我可以为您下载文件、但无法直接解决您的问题。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次尝试了、这次我能够下载用于 KICad 的 TUS8041A 符号和封装。 我想这是在 Ultra Librarian 的一次断续。

    此致、

    Torsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我要将其标记为已解决。  如果您有任何持续的问题、您可以在此处回复或打开新 TT。

    此致、

    JMMN