This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们可以使用什么代替 TLV3502来进行硬件故障检测。

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3502, OPA2350, OPA2340, OPA350, OPA340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/976255/what-can-we-use-instead-of-tlv3502-for-hardware-fault-detection

主题中讨论的其他器件:TLV3502OPA2350OPA2340OPA350OPA340

大家好  

美好的一天!

我的 H/W 是 HV 电机控制套件(黄色电路板)。

 对于故障检测  ,使用了 TLV3502。

我们是否应该使用 opa2350或 opa2340代替它?

在故障检测部分中使用 TLV3502有什么好处?

如果要使用另一个运算放大器、我们应该考虑哪个因素?

感谢您的关注

Dave。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、  

    TLV3502是一款高速比较器、而不是运算放大器。  由于比较器本质上是未补偿的运算放大 器,因此没有运算放大器可以匹配给定静态电流的比较器输出转换时间,这在故障检测电路中可能很重要。

    因此、我向您提出的问题是、您为什么要首先替换 TLV3502。  如果您有充分的理由这样做、为什么您尝试用运算放大器替换比较器?  话虽如此、OPA350的压摆率比 OPA340快、但由于它们是运算放大器、因此其转换速度与 TLV3502比较器并不接近-请参阅下面的内容。

    您的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助  

    现在、我弄清楚  比较器与运算放大器不同。 但我认为运算放大器也会在+和-引脚之间进行比较我对吗?

    您指出的是反应速度?   传播延迟对吗?

    输入到输出将上升时间~4ns 和下降~5ns

    但对于运算放大器 opa2350、这是~100ns、这是您的意思吗?

    如果您能帮助我,我会很高兴,谢谢。

    Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。  如果您在开环配置中使用运算放大器(无负反馈)、它本质上将与比较器发挥相同的作用。  但是、由于输出电压变化率(压摆率- SR)受尾电流 Itail 的限制、从而偏置输入差分对、并使用米勒电容器 CC 来设置带宽、SR=Itail/CC、 给定 Itail 的运算放大器响应时间将比比较器的响应时间慢得多、因为比较器的内部补偿使用的电容 CC 很小或没有电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marek

     有关有用信息,请参考以获取有关该信息的更多信息。

    让我感到惊讶的是,在电流故障检测中,HVkit 电机控制 OPA2350的输出太尖了, 在每个 HV 开关中、其尖峰大约为2伏、前提是电机的电流消耗非常小 OPA2350的输出将 为~1.65v、但开关引起的尖峰大约 为(从2.65v 到0.65v) TLV3502的基准引脚连接 到电位器,假设设置为2.3V, TLV3502如何不将尖峰视为信号并设置 TLV3502的输出   ,尽管 有高速比较器,如何不将 Spike 视为信号?

    请您详细解释一下吗?

    Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    在电机控制应用中、人们可能会遇到极快的电感反冲、这通常由缓冲器电路(接地电阻器+电容器)控制。  如果输入电压尖峰持续时间非常短(例如1ns)、则 TLV3502可能无法足够快地做出反应。  关于该主题的更多内容、我必须查看故障检测电路的实际原理图实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的利斯

    绿色=参考故障  

    黄色=从 PWM 信号反馈的电流

    蓝色= TLV3502的输出

    让我真正震惊的是尖峰时间 TLV3502不要将其视为信号!!!  

    为什么会这样呢?

    在第一张图片中,我们可以看到基准和信号 由于尖峰而产生干扰,但 TLV3502的输出 不会将其视为“设置”条件。

    Dave。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    在顶部示波器图中、PWM 信号(黄色波形)似乎与基准电压相交(绿色波形)、从而触发比较器(蓝色波形)-请参阅下面的内容。

    但是、第二张图片中似乎没有这种情况-请参阅下面的内容。 黄色 PWM 信号似乎保持在绿色跳变点基准电压以下。 为了确保我们不会错过此处的内容、请将示波器下方图片上的时间刻度更改为上图中使用的相同500ns 刻度。