This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00909:组件库

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00909

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/977435/tida-00909-component-libraries

器件型号:TIDA-00909

大家好、团队、

你好。

目前、我的客户在 Altium 中使用我们的参考设计 TIDA-00909时遇到问题。他们从我们的网页下载了文件并在 Altium 中打开了项目。 但是、他们注意到、未包含任何组件库。
这意味着不包含任何占用空间信息都会导致大量错误。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    感谢您关注 TI 参考设计 TIDA-00909并指出 Altium 库的问题、

    II 今天在我的笔记本电脑上使用 Altium 版本18.1尝试过。 您的客户报告了 TIDA-00909、我也面临同样的挑战。 原因是、当我们在2016年设计 TIDA-00909时、我们对 Altium 中的组件使用了内部 TI 库、该库不是 TI.com 上 Altium 项目的一部分。 遗憾的是、我的笔记本电脑上没有2016内部 TI Altium 组件库的本地副本。  

    我需要一些时间来了解这是否可以解决。  

    此致、
    Martin Staebler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    祝你一切正常、感谢您的回答。 期待这方面的解决方案。  


    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我们无法再提供与 TIDA-00909 Altium 项目一同使用的 Altium 组件库、例如 TI_Pre_Release1.IntLib。

    要修改组件的占用空间、可选择在 Altium 项目中删除该特定组件、并从客户安装 Altium 时可以使用的组件库中导入相同的组件。

    如果不需要更改组件和相关封装、客户仍应能够在 Altium 中查看 PCB 上的封装。 还应该可以更改布局本身或移动组件。 当然、占用空间本身没有变化。 至少这适用于我的 Altium 版本18.1。 当我出于测试目的移动 TIDA-00909 PCB 中的 U1时、请参阅 U1占用空间。

    我不知道另一个选择。

    此致、
    Martin Staebler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。