This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01410:正弦输出波形

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01410, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/977380/tida-01410-sine-output-waveform

器件型号:TIDA-01410
主题中讨论的其他器件: LMX2594

您好!

 在 TIDA-01410手册中、我只看到方波脉冲的生成。

是否可以生成同步正弦波输出?

此致、

Husnain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Husnain、您好!

    尽管可以实现同步、但该板不具有生成正弦波输出的能力。

    如果需要正弦波、请考虑在输出上使用滤波器、但不能保证这些输出会同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我明白了!

    有一点问题、 TIDA-01410电路板不会产生正弦波、但它使用 LMX259的 PLL IC 会产生正弦波?

    此致、

    Husnain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我明白了!

    有一点问题、 TIDA-01410 电路板不会产生正弦波、但它使用 LMX259的 PLL IC 会产生正弦波?

    此致、

    Husnain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Husnain、您好!

    很抱歉、我没有正确解释、LMX2594不会特意产生正弦波。 在较高频率下、通常情况下、压摆率会限制该形状、但即使在内部 VCO 上、该器件也能提供很好的性能。

    同样、为了达到正弦波输出、您需要对波形进行滤波。 请记住、这可能会带来另一个问题、因为并非所有滤波器都是相同的、如果您尝试使用同步波形、则可以轻松地将相位从滤波器移至滤波器。