This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01599:负载开关

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100, TPS22860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/977607/tida-01599-load-switches

器件型号:TIDA-01599
主题中讨论的其他器件:TPS27S100TPS22860

请告诉我们负载开关的相关信息。

24V:TPS27S100 (图8)...     将 Vout 偏离至 Monitor_2

3.3V:TPS22860 (图9)...       VOUT 至 Monitor_1

两个电源轨的诊断功能是仅监控输出电压。

请告诉我们使用 MOSFET 和负载开关之间有何区别。  

请告诉我们为什么 TPS27S100 /FLT 引脚不在这个块中使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    此电路板的设计人员似乎希望系统在系统使用期间定期检查 TPS27S100和 TPS22860的工作情况。

    Monitor_2和 Monitor_1是在负载开关瞬间关断时会降低电压的节点、但栅极驱动器不会受到影响、因为它由电容器保持高电平、任何回流都被二极管阻止。 我认为这样做是为了检查器件是否仍在工作并对输入做出响应、以及器件是否发生短路。

    此 TIDA 板使用 TPS27S100的 B 版本。 此版本没有 FLT 引脚。

    MOSFET 与负载开关或高侧开关之间存在许多差异。 负载开关和高侧开关是集成器件、在一个器件中包含功率 FET、驱动器电路和许多保护特性。 与常规 MOSFET 相比、使用负载开关或高侧开关的优势很多。 其中包括更好的空间管理、线性压摆率控制、电流限制等保护功能 请参阅此文档、了解有关使用电源开关保护电源路径的更多信息:  https://www.ti.com/lit/eb/slyy168/slyy168.pdf