This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01184:加热器卡设计文件

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01184, LMT84-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/977266/tida-01184-heater-card-design-files

器件型号:TIDA-01184
主题中讨论的其他器件: LMT84-Q1

用户指南中描述的加热器卡设计文件似乎未包含在参考设计的设计文件中。 可以提供这些信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephanie、

    您可以从产品文件夹 "部分下载">www.ti.com/.../TIDA-01184 的"设计文件"部分下载 TIDA-01184的设计文件 、如下所示、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我已经下载了 CAD 文件和光绘文件。 图2中未包含加热器卡板的制造文件。 详细信息。 (见下图注释)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephanie、

    遗憾的是、加热器卡的设计文件不可用。 有关加热器卡上 IC - LMT84-Q1的布局指南,请参阅该器件的产品文件夹 www.ti.com/.../LMT84-Q1中提供的产品说明书