This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4311:264VAC 和低负载时的 THD

Guru**** 2575375 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/976660/pmp4311-thd-at-264vac-and-low-load

器件型号:PMP4311

您好!  

对于当前的 PFC 项目、我正在考虑切换到 UCC28070控制器。  

在 PMP4311设计的测试结果中、仅在220V @100%负载(<8、7%)和180V @100%(<6、9%)时提及 THD。  

您是否有关于高压线路(264V)和低压负载条件(例如25%、50%、75%)下 THD 的更详细信息。  

非常感谢

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juliaa

    PMP4311是非常旧的参考设计、不需要此类数据。 还有另一个800W 参考设计 PMP40261、它提供了不同输入电压和输出负载的 ITHD 数据。 这是 PMP40261的链接。 BTW、PMP40261是无桥 PFC。 如果将 UCC28070用作交错 PFC、iTHD 会更好。

    https://www.ti.com/lit/ug/tidt070/tidt070.pdf?ts=1612507561952&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FPMP40261

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusheng、

    感谢您的快速回复。 我签出了 PMP4311、因为它具有与我想要实现的规格相似的规格。
    Vin=180-264V、Vout=425v、P=4kW。 目前、我在 fsw=65kHz、Lphy=185µH μ H 的条件下使用不同的 IC。 CCM、2PH 交错。

    现在、我想更改为 TI-产品、并通过了 UCC28070。 这些粗糙的规格。 您是否会推荐任何其他 IC?

    此致

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julia

    关于您提供的规格、UCC28070是 TI 提供的最佳解决方案。

    有一个单相 PFC UCC28180可支持您的请求、下面是一个采用 UCC28180,的3.5kW 参考设计、ITHD 很好、您可以在以下链接中参阅 iTHD 的测试结果。  

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00779

    云生