This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSICE3359:未找到 SPI 闪存编程器

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/976312/tmdsice3359-spi-flash-programmer-not-found

器件型号:TMDSICE3359

您好!

我注意到、我应该擦除评估板中的 SPI 闪存以从 SD 卡启动 Linux。   www.ti.com/.../spruip3.pdf 中的8.1 AM335x ICEv2闪存擦除中提到了这一点 、但我自己不理解第8a 行:下载 SPI 闪存编程器并将其解压缩:file:isdk SPI flasher.zip

我注意到 software-dl.ti.com/.../AM335x_ICEv2_flash_erase.html 中有 HTML 版本的指南 、但它指向 2021年1月15日删除的页面。 我可以从何处获取闪光灯?

此致、

Jani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jani、您好!

    请参阅无法 找到 SPI 闪存编程器的帖子。 我已在我的末尾更新了 software-dll 网页文档、但我不知道这些更新需要多长时间才能到达网站。 网页更新后、硬件团队可以更新应用手册。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Nick!

    现在、我可以通过 USB 访问 EVM。

    此致、

    Jani

    Laboro@ó n Laboratorio ThinkPad-T410s:~$ picocom -b 115200 -f n -y n -d 8 -p 1 /dev/ttyUSB1
    picocom v2.2

    端口是       :/dev/ttyUSB1
    FlowControl   (流程控制):无
    波特率   :115200
    奇偶校验为     :无
    数据中心  有:8.
    秒数为  :1.
    转义为     :C-A
    本地回波为 :否
    noinit 为     :否
    北集为    :否
    诺洛克是     :否
    send_cmd 为   :sz -vv
    Receive_cmd 是:Rz -vv -E
    IMAP 是:        
    OMAP 是:        
    EMAP 是       :crlf、delbs、

    键入[C-A][C-h]查看可用命令

    终端就绪

    root@AM335x-EVM:~# ls -la
    德鲁克斯---    2根    根         根4096 2020年4月19日。
    drwxr-xr-x   3 root             4096 2020年4月19日 。
    根目录@AM335x-EVM:~编号