This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00182:根据我的要求修改现有设计所需的信息。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28710, TIDA-00199, LM5160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/976457/tida-00182-information-needed-to-modify-the-existing-design-with-my-requirements

器件型号:TIDA-00182
主题中讨论的其他器件:UCC28710TIDA-00199LM5160A

尊敬的所有人:

我已经完成了 TIDA 00182设计,它是为24V 输入设计的,但我的要求是5V 输入,我希望在输入、 变压器的选择方式方面进行设计修改,以及任何现有的变压器可用于我的相关设计。 对于相同的4个次级输出、我希望设计更改详细信息。

我的第二个要求是相同的5V 输入,我只需要三个次级输出,只为高侧 IGBT 供电。 需要进行哪些设计修改?

我的第三个要求是,任何人都有自己的想法,我们如何将电源设计减少 到任何方法(任何拓扑),以便为所有三个高侧 IGBT 提供简单、经济高效、相同的性能和安全方面的电源,而不是采用 TIDA 00182方法。 欢迎您提出所有想法。

提前感谢,请发表您的所有想法和方法。 任何需要的信息,请告诉我您的想法生成以帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    变压器设计规格在设计指南第5页的第2.2节中提供(https://www.ti.com/lit/ug/tidu411/tidu411.pdf)

    您可以根据 自己的要求修改输入电压和输出电压规格、并提供给变压器制造商-他们可以为您构建。 但是、UCC28710不能支持5V 输入。

    我建议查看使用 FlyBuck 拓扑的 TIDA-00199设计。

    更改变压器设计的相同方法、LM5160A 器件支持5V 输入范围。

    有关拓扑选择、请参阅此应用手册 :https://www.ti.com/lit/an/slaa672/slaa672.pdf

    此致、

    Sanjay R. Pithadia