This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP30693:1s 超级电容器解决方案

Guru**** 2984620 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP30693, TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/976492/pmp30693-solution-for-1s-supercap

器件型号:PMP30693
主题中讨论的其他器件: TPS63802

大家好、团队、

我的客户对 PMP30693感兴趣。

但从成本和实施角度来看、我的客户更喜欢1s 超级电容器解决方案(2.5V)。

TPS63802是否仍然是1s 解决方案的合适器件?

感谢您的评论。

此致、

Itoh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    我们正在为单节电池应用设计器件。 可以给我发送电子邮件吗? 我将向您介绍详细信息。

    我在这里关闭了帖子。