This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00917:电场不会对栅极驱动板产生影响?!!

Guru**** 682330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/976218/tida-00917-electro-magnetic-field-does-not-effect-on-gate-drive-board

器件型号:TIDA-00917

大家好

美好的一天!

一件 让我感到震惊的事情是 ,电磁场如何不影响栅极驱动板?!!

我想到的第一个问题是 大约10kHz 的900Ampers /700V IGBT 开关  会产生大量的电磁场!

位于电路板中心的栅极驱动器如何能够承受 电磁场且不会影响栅极驱动输出?!!

请您详细解释一下吗?

在设计此类栅极驱动板时,是否需要考虑任何注意事项或因素?  

感谢您的关注

Dave。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、  

    就像许多事情一样,这里也是答案:“取决于……”

    TI 的隔离器对磁场不是很敏感、如果其中一个主导体靠近栅极驱动器、磁场就会非常强。 这可能会影响基于变压器的解决方案或具有用于隔离的磁耦合但不会影响具有电容耦合的隔离器的栅极驱动器。 我们的问题更多地在于热侧和冷侧之间电压上升时间的一侧、以及栅极驱动器附近的强电场瞬变。

    IGBT 开关700V 时的瞬态电压大约为100ns、与您所指 TIDA 器件的功能相差一个数量级。 它可以直接通过隔离处理50kV/us。

    因此、该问题分为两个单独的问题:

    • 我可以完全忽略电磁场效应吗? 也许不是。 它们仍会影响 PCB、如果布局设计未考虑所有可能的副作用、那么在大负载首次开启时、您可能会收到烟雾缭绕的惊喜。 高电流瞬变很容易在附近的一些布线中引起显著的电压、从而导致电流感应放大器、短路保护、温度感应或具有敏感功能的系统的其他部件的错误读数。
    • 我是否需要担心隔离式栅极驱动器器件? 只要您保持在数据表限制范围内、器件就会正常工作。 在某些情况下、如果无法满足安全距离要求、则最终需要在3D 空间中模拟这些效果。  

    这是否能回答您的问题? 您是否有要讨论的具体应用? 让我说,我们找到一些办法,将讨论变成私人信息,我们可以在其中为个别主题增加更多的专家。

    感谢您提出本主题!

    Ingolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ingolf

    感谢您的帮助。

    虽然在本 TDA 中指出了有关如何为此应用布线 PCB 的一些要点,但您是否有任何参考设计需要了解更多有关如何设计 HV 高电流开关 PCB 设计的信息  

    感谢您的关注,请  不要关闭该主题, 看看我是否有任何疑问,然后我会这样做,谢谢:)

    Dave。