This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS5450-Q1:为什么要进行热仿真,并且能够通过编辑/添加/删除组件来定制原理图,并从新的 webench 中删除连接。

Guru**** 2393525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/976185/webench-tools-tps5450-q1-why-is-thermal-simulation-and-ability-to-customize-the-schematic-by-editing-adding-removing-components-connections-removed-from-the-new-webench

器件型号:TPS5450-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我正在寻找这些问题的答案,请你回答。

1.为什么要从新的 webench 中删除热仿真。

2.为什么能够通过编辑/添加/删除组件来定制原理图、从 新 webench 中移除连接。

3.这些功能何时会恢复?

4.您能否提供指向旧 webench 的链接,以便我们进行热仿真和编辑原理图。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhavya、

    热仿真功能是旧版基于 Adobe Flash 的 WEBENCH 工具的一部分。 由于对 Adobe Flash 技术和安全问题的支持已终止、TI 决定停止使用所有基于 Adobe Flash 的设计工具。  

    在开发新的 WEBENCH 工具作为替代产品时、我们必须优先考虑大多数已用/主要功能。 遗憾 的是、我们不得不放弃对热仿真的支持、并且由于使用相对较少、因此能够通过添加/删除组件来定制原理图。 我们的积压工作中有这一特点-但它没有优先考虑、我们也没有制定这一特点的积极计划。 希望这能澄清。  

    旧版基于闪存的 Webench 不再可用、已被基于 HTML 的新工具取代。 请在此处查找详细信息: https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/t/857843

    此致、

    Umayal