This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI 不喜欢 PNP 晶体管?

Guru**** 1839620 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/975885/tina-ti-does-not-like-pnp-transistors

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

大家好、我正在尝试 TINA-TI、发现了一些奇怪的东西... 每次我在电路中放置 PNP 晶体管时,出于某些原因,瞬态分析窗口会长时间停留,系统风扇将以最大值启动直到我单击“取消”,就像在进行极其复杂的计算一样,在非常元件的电路中也是如此... 例如,我使这个电路变得非常简单(VG1是5V 方波10kHz,VG2是12VDC)... TIL 仅用于 NPN、分析几乎立即结束(说没有明显的时间)、没有问题

但是如果我还添加一个 PNP、就像在第二幅图像中一样、作为一个非常元件的电路、瞬态分析停留在非常少的 Ns ... 我试着把它留在那里5分钟,但仍然是0%,显然是锁定的,并且一直使用 NB 风扇以最大速度运行(当我使用大量计算程序时通常会发生这种情况)... 软件是否讨厌 PNP 晶体管,或者内部模型或软件本身是否有任何问题? (从 TI 官方网站"About (关于)"菜单中下载的版本9.3.200.277 SF-TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、   

    感谢您对 TINA 的查询。  由于 TINA 是一个 DesignSoft/TINA 程序,因此问题通过 DesignSoft 支持页面 http://www.tina.com/technical-support/来处理  。  

    DesignSoft/TINA 团队非常乐于助人、这 是 TINA 支持的最直接方式。  请在问题解决后通过回复通知。    

    此致、  

    ~Leonard  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,很抱歉,我在这里发布的原因是 POST 页选择是模拟,这是不是一个错误的地方吗? (笑声)  我是否应该在您指定的页面中重新发布问题? (询问原因我不想打破某些规则、例如没有使用相同参数或类似参数的多个帖子)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、   

    您要重定向到的页面是设计软支持页面、而不是 E2E 页面。  Design Soft 为 TINA 提供此支持。  如前所述、DesignSoft/TINA 团队非常乐于助人、这 是 TINA 支持的最直接方式。     

    此致、  

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的帮助、对错误感到抱歉。 此致。