请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我正在仿真一个需要三端双向可控硅开关元件的电路、在 TINA 中没有三端双向可控硅开关元件。 您能给我一个 TRIAC 模型吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在仿真一个需要三端双向可控硅开关元件的电路、在 TINA 中没有三端双向可控硅开关元件。 您能给我一个 TRIAC 模型吗?
Ashokraj、您好!
感谢您对 TINA 的查询。 由于 TINA 是一个 DesignSoft/TINA 程序,因此问题通过 DesignSoft 支持页面 http://www.tina.com/technical-support/来处理 。
DesignSoft/TINA 团队非常乐于助人、这 是 TINA 支持的最直接方式。 请在问题解决后通过回复通知。
此致、
~Leonard