This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PSPICE-FOR-TI:安装和使用 PSpice for TI

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/988706/faq-pspice-for-ti-install-and-use-pspice-for-ti

器件型号:PSpice for TI

本常见问题解答涵盖 了与获取和使用 PSpice for TI 相关的各种主题。


许可

PSpice for TI 是否需要许可证才能运行?

我的 PSpice for TI 许可证是否会过期?

我可以为 PSpice for TI 工具持有的许可证数量是否有限制?

将 PSpice for TI 许可证迁移到新计算机的过程是什么?

我在会话中间使用 PSpice for TI 收到许可证过期警告。 我应该怎么做?

在过去的几个月中、我能够使用 PSpice for TI。 突然我重新启动了我的应用程序、我无法再使用它了吗? 为什么?

在运行 PSpice for TI 应用程序时、我可以离线多长时间?

首次启动 PSpice for TI 时、我是否需要连接到互联网?


安装

我的下载链接将有效多长时间? 如何获取新的下载链接?

什么是访问密钥?

如果我丢失了用于 TI 访问密钥的 PSpice、会发生什么情况?

我可以使用同一访问密钥在多台计算机上安装 PSpice for TI 吗?

当我将访问密钥与 PSpice for TI Installer 一起使用时、它会给我一个错误?

我的访问密钥是否有到期日期? 我是否必须定期更新它?

我的 PSpice for TI 软件下载在下载软件的过程中失败? 该怎么做?

我无法安装 PSpice for TI。 错误信息显示“An Internal error occurred”(发生内部错误),带有(-8)或(-12)

我无法安装 PSpice for TI。 错误消息显示“The required files cannot be read from the server (无法从服务器读取所需文件)”。

我能否获取用于离线安装的 PSpice for TI 软件包?

我在尝试注册时收到超出用户最大主机数的消息。 这是什么意思?

安装 PSpice for TI 软件时是否需要连接到互联网?

我已经拥有 Cadence SPB/PSpice/OrCAD/Allegro 的完整商业版本。 我是否仍可以运行 PSpice for TI?


仿真您的设计

为什么我无法在 PSpice for TI 中绘制三个以上的信号?

如何将所有 PSpice for TI 模型库添加到 PSpice/SPB/Orcad 的商业版本?


共享您的设计

如何为 TI 项目共享 PSpice?


使用3方模型

如何将第三方模型导入 PSpice for TI?

如何使用我自己的二极管(BJT、MOSFET ...) PSpice for TI 的分线器件的分线模型?

我能否在 PSpice for TI 中定义我自己的模型?


出现问题时

PSpice 给出了一条关于模型中缺少".ends"的错误消息(或者、PSpice 显示"Name on .ends" does not match .SUBCKT")。 如何解决此问题?

在哪里可以找到安装日志 cdsPspiceTIlog.txt?  

如果 PSpice for TI 意外崩溃或退出、该怎么办?

故障排除需要哪些信息?

我的仿真无法收敛、并显示"INFO (ORPSIM-16594):要提高伪瞬态收敛和性能、请设置以下选项:PTRANABSTOL=1e-5、PTRANVNTOL=1e-4"。 我应该怎么做?