This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00978:当 D1-PIN2的电压超过24V 时、OPA857-PIN8的输出电压将为0V、原因是什么?

Guru**** 2925110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/986127/tida-00978-when-the-voltage-of-d1-pin2-exceed-24v-the-output-voltage-of-opa857-pin8-will-be-0v-why

器件型号:TIDA-00978

在我的测试中、当 D1-PIN2的电压超过24V 时、OPA857-PIN8的输出电压将为0V、这是为什么? 所有设备都未被销毁。  当我降低电压时、PCB 可以恢复 正常(OPA857-PIN8的输出直流电压将为1.83V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是否能够共享用于这些测试的二极管?

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AD500-8、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢! 奇怪的是、从二极管图中可以看出、偏置电压应该在24V 以上。 您能否在偏置电压低于24V 和偏置电压高于24V 的情况下测量 APD 引脚1处的输出电流量?  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我发现了一个问题、当我提高 VAPD 的电压时、PIN15的 DCvoltage 也会改变、可能  基准电压非常不同、所以输出会很奇怪。 是否 有损坏的东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于偏置电压和放大器输入之间存在二极管、引脚15不应靠近 VAPD。 您是否通过设置 Test_SD = GND 和 Test_IN =+VS 来禁用测试模式? 您是否还能够测量 AD500-8二极管的电流输出、如果是、增益电阻器的设置是什么?

    谢谢、

    Sima