This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020032:TIDA-020032上的 CAN 示例

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/987791/tida-020032-can-example-on-tida-020032

器件型号:TIDA-020032

尊敬的 David:

根据您在其他线程中为 CAN 示例提供的链接、我们已下载、导入 CCS、编译并刷写到 TIDA-020032板。

我们已将 PEAK_CAN 仿真器连接到  TIDA-020032板以监控 CAN 消息。

我们能够看到断点正在达到以下功能、但我们无法看到在峰值 CAN 仿真器上接收到传输消息。

如果我们在此过程中遗漏了任何内容、您可以帮助我们吗?

我们是否可以确认是否正在进行 CAN 消息传输?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、您好!

    我已经指派了一名专家来帮助您进行此项调查。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     硬件可能有问题。 能否发送您正在构建的二进制(.out)? 我将尝试使用其中一个板来排除这是否是硬件问题。

     谢谢、

      David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时、您能否在以下链接中尝试示例项目: e2e.ti.com/.../3664051