This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7848:24~48V 输入、-77.5V/0.5A 输出

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/987741/pmp7848-24-48v-input--77-5v-0-5a-output

器件型号:PMP7848

大家好、

美好的一天!

我的客户有以下两个问题、请告知、谢谢!
(1)我正在寻找负直流/直流转换器(24~48V 输入、-77.5V/0.5A 输出)。 请告知您是否有任何不使用变压器的解决方案。
(2)如果我想使用反激式变压器生成+/-77.5V/0.5A 和以-77.5V 为基准的+12V/0.2A、请建议您使用的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    感谢您的参与。

    (1)我不知道我们的团队中是否有这方面的解决方案。 我已通知我们团队的其他工程师、看看他们是否更了解。

    (2)以-77.5V 为基准的+12V 是什么意思?

    您好、Brigitte / Youhao、

    如果您知道问题1、请进行评论。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    这是我的拼写错误、它是以-65.5V 为基准的+12V/0.2A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    感谢您提供信息。 您是不是说+12V/0.2A 输出端口将-65.5V 电源轨作为接地?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    是的、+12V/0.2A 输出端口将-65.5V 电源轨作为其接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    请考虑 LM5156或 LM5155。 您可以选择使用具有三个次级绕组的变压器、并以中心抽头连接12V 输出。

    谢谢、

    银城