This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00862:TIDA-00862

Guru**** 2506135 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00862, TMUX6121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/988516/tida-00862-tida-00862

器件型号:TIDA-00862
主题中讨论的其他器件: TMUX6121

我需要有关该板 TIDA-00862的信息、因为我们正在寻找适用于 我们的应用的 RS422 (4线)到 RS485转换器(2线)、该板是否可用于我们的设计。 我想知道如何为此电路板提供 RS422输入并将其转换为 RS485 2线。 请向我建议如何将此电路板用于我们的应用。  

如果有任何其他用于 RS422 (4线)至 RS 485 (2线)转换的参考设计。 请就这一问题向我提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有来自 器件的 RS422全双工 RX+、RX-、TX+、TX-输出、而另一个器件需要 RS485 (2线) Data+和 Data-才能进行通信。我需要一个参考设计、善意地建议任何参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于全双工到半双工转换、您可以参考此图。

    TMUX6121 (高 RON 多路复用器)

    • 将支持+/-16.5V VDD 和 VSS
    • S/D 引脚上的信号仍将是 VDD 和 VSS 之间的轨到轨信号
    • 数字控制引脚支持2V 逻辑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的响应。 我对 RS422 4线至4S485 2线的传输和接收时使用的\RE 和 DE 引脚有疑问。 全双工 AB、Y、Z 引脚需要使用端接电阻器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于全双工、\re=L、de=H 对于半双工、您可以 使用相同的逻辑控制\re 和 de。

    数据速率和电缆长度是多少? RS422的接收器侧是否有端接? 如果它对信号的影响不大、您可以在 A/B 引脚上放置端接、以仅覆盖半双工情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据速率为50Mbps、电缆长度为10米、在这里、我们可以同时将 A 连接到 RX+和 B 连接到 RX-、将 Y 和 Z 连接到 TX+和 TX-、将 RS422全双工引脚连接到 R+ 和 D 引脚、并将 R 和 D 引脚连接到 RS485半双工引脚 与来源通信的 RS485A 和 RS485B 之间的通信是这样的。 我是否需要在此原理图中隔离 RS485输出和 RS422输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接对我来说是正确的。 我不确定 "隔离"RS-485和 RS-422输出是什么意思。 如果您是指逻辑侧(R/D)、则可以使用光耦合器来实现它。

    BTW、如果您需要同时终止 RS-422的 TX 和 RX、则可能需要为其中一个添加另一个开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但如何端接 RS422TX+和 RS422 RX+以及 RS422TX-和 RS422RX-引脚。请向我展示如何端接这些信号并将其用于 RS422全双工配置  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是理想情况。 我很抱歉线路损坏了。 我希望您能有这样的想法。