This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01486:有关 TIDA-01486的问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, TIDA-01486

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/988787/tida-01486-question-about-the-tida-01486

器件型号:TIDA-01486
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047

您好,

      当我,EVM430-FR6047和 TIDA-01486 μ H 时、我有疑问

1,如何 生成-15V 电压?并 保证-15V?的驱动能力

2,如何选择 VBIAS 的电压?是否可以保持悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 TIDA-01486、外部电源为-15V 供电。

    您不能将 Vbias 保持为悬空状态。 您可以在外部提供、例如使用外部电源;如果您已将 TIDA-01486连接到 MSP430 EVM、则可以在内部提供。 在这种情况下、您必须在连接器 J6的引脚2和3之间放置一根跳线。

    此致

    Giovanni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

       您能否  。一个 IC 来提供-15V 的电压?我发现什么只能提供100mA 的电流,不能驱动 PZT

       谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所需的输出电流是多少?

    谢谢

    Giovanni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

       我只想   ‘m 1MHz±12V PZT,TIDA-01486中可以使用的器件,不确定需要的输出电流,您能向我推荐一些常见 的 IC 能够输出-15V?

       谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的应用的输入电压将是多少?  

    谢谢

    Giovanni