This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8621:PMP8621中的5V 输入

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/986627/pmp8621-5v-input-in-pmp8621

器件型号:PMP8621
主题中讨论的其他器件: TPS40210LM5155

您好、先生、

 我的客户希望设计一个5V 至180Vdc / 0.01mA 电路。 他们发现了 PMP8621、并想知道这是否适用于5V 输入应用、当其输入电压= 5V 时、输出电压是多少? 感谢您的善意回应。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    感谢您的联系。 TPS40210的最小输入电压为4.5V、因此使用 PMP8621参考设计是可以的、因此您可能希望使 EN/DIS 引脚保持未连接状态。 您还可以查看此其他参考设计 :https://www.ti.com/tool/PMP20183 。 如果您可能希望使用较新的器件、您可以考虑 LM5155。

    请告诉我是否可以进一步帮助您、

    此致、

    Elisabetta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的反馈,因此我假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果由于超时而锁定此主题、则创建新主题)。

    谢谢、

    Elisabetta