This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00792:BQStudio 上显示的电压错误

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00792, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/988166/tida-00792-wrong-voltage-being-shown-on-bqstudio

器件型号:TIDA-00792
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我将13节电池配置用于 TIDA-00792。

未组装以下元件:R20、Q7、R38、R39、D8、 C9 R25、Q12、D13、R50、R51、 C14.
根据设计建议组装 R71和 R72。
此外、根据 多节36-48V 电池管理系统参考设计图3中的建议、感应/平衡引线在外部短接、用于未使用的电池连接。

跨接电压:
C32: 1.79V
C12:1.79V
C11:5.75V

J5-5和 J6-1:3.87V

AFE 电池配置是否正确?  
ADC 工作正常、我怀疑故障在其他地方。 我们应该在 C11上获得3.87V 电压、但我们得到1.79V 电压
可能是什么原因?  

从 BQStudio 附加图像:

谢谢、此致、

Nishil Bhavsar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishil、

    R71和 R72已组装? 您是指 R70还是 R71? 我认为 R72会短接错误的电池输入。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    很抱歉、这是一个拼写错误、是的、您回答正确。 我没有组装 R70、但组装了 R71和 R72。
    为什么我看到电压跨接: C32仅为1.79V,其余的电压相同, C12:1.79V, C11:5.75V?
    我在 J6上的电池输入端获得正确的电压、但在滤波器电路的输出端、我将获得该下降电压。

    理想情况下、我们应该看到 C32:3.8V、C12:3.8V 和 C11:5.75V

    为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishil、

    我仍然有点困惑。 您确定您是指 C32吗?  

    所有电池电压的测量值都应相同。 您是否在电路板的 VC 引脚上进行了测量? 您是否已将电池连接到正确的端子。 由于您看到的是预期电压的一半、因此硬件上的情况似乎不正确。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    我看到 C23上的电压为1.8V、C12上的电压为1.8V、C11上的电压为5.75V。
    为什么会发生这种情况?

    您能否使用  TIDA-00792共享使用13个配置的参考原理图
    要安装哪些组件、哪些不是?


    正确答案:未组装组件:R20、Q7、R38、R39、D8、 C9 R25、Q12、D13、R50、R51、 C14?

    此外、根据 多节36-48V 电池管理系统参考设计图3中的建议、引线在外部短接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishil、

    某些设备必须连接错误。 您尚未组装的组件列表看起来正确、您似乎已按照正确的说明从外部短接导线。

    但是、不能看到这些电压。 我建议测量 J6和 J5连接器上的每个电压、测量 VC5X、VC10X、BAT、CAP1、CAP2的电压、 CAP3。 如果丝印上的标签被移动、可能会移除其中一个错误的组件?

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    您能否帮助我找出使用 DMM 在 ADC 输入电容器上读取的读数与 BQStudio 上显示的读数之间的差异?  
    我们是否只需配置 AFE 电池映射寄存器即可正确读取电压、还是还需要配置其他参数?

    此外、我检查了以下位置的电压:
    VC5X:19.6V
    VC10X:15.96V
    VC15X:15.5
    电池电压:51.1V
    CAP1 (在 C33上):3.28V
    CAP2 (在 C34上):3.28V
    CAP3 (在 C35上):3.28V
    对我来说、它们似乎是正确的。

    我要附加 PCB 中的图像以供参考

    此外、我使用的是低电压启动选项、因此除了前面提到的组件之外、这些组件并未组装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BAT、VC10X、VC5X、CAP3、CAP2、 CAP1都在测量正确的值。

    在 C12/C11周围的区域中、似乎安装错误、因为电压被奇怪地分压。 其中一个组件是否可能接触不良或被错误地卸载(可能是丝印标签被移出)?

    在 BQStudio 中无需更改其他设置。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    IC 引脚损坏、我们更换了 IC、一切开始按预期工作。
    我怀疑造成 IC 损坏的原因是 第19-21页提到的设计注意事项!

    谢谢、此致、
    Nishil Bhavsar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听得非常好! 感谢 Nishil 的更新。

    Matt