This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28335:连接到目标时出错:

Guru**** 2926680 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/990007/tmdsdock28335-error-connecting-to-the-target

主题中讨论的其他器件:TMDSDOCK28335

尊敬的专家:

我一直将 TMDSDOCK28335 与 MATLAB R2017b 以及 MATLAB 目标硬件资源/构建选项搭配使用、如下所示;

编译操作:编译、加载和运行、从闪存引导(独立执行)

连接:USB

我以前使用  Ctrl+B 选项通过 ePWM 块构建 MATLAB 电路、 但直到昨天它工作正常(我在相应的 GPIO 引脚上获取 PWM 脉冲)。 当前、当我使用 Ctrl+B 命令时、GPIO 引脚上不会出现 PWM 脉冲。 当我(通过 USB)将 TMDSDOCK28335连接到系统中时、现在只有两个 LED 亮起(来自集线站的 LD1和来自控制卡的 LD1)。

我尝试通过 CCS (在另一台计算机中)而非 MATLAB 连接 TMDSDOCK28335、并且遇到以下错误:(请找到所附的屏幕截图)

(1)连接到目标时出错:

(ERROC-1015@0*0)

设备未响应请求。 器件可能已锁定、或者调试探针连接可能不可靠。 如果可能、解锁器件(例如:在复位模式下使用等待、并对电路板进行下电上电)。 如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、更低的 TCLK)

仿真包(8.2.0.00004)

(2) 连接到目标时出错:

(ERROR-1135@0*0)

调试探针报告错误。 确认调试配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。

仿真包(8.2.0.00004)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amal、

    感谢您访问 E2E 论坛。   我想使用此应用手册进一步进行调试。 我们需要确定问题是板载 XDS100仿真器还是器件。  应用手册将采用分步方法来隔离问题、您可以使用您能够达到的步骤进行回复、然后我们可以一起对其进行调试。

    最棒的

    Matthew