This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00928:CDCLVC1102PW (U5)引脚方向

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/989651/tida-00928-cdclvc1102pw-u5-pin-direction

器件型号:TIDA-00928

您好!

原理图符号 U5的引脚3 (Y0)具有错误的方向。  
根据数据表、它是一个输出、与 Y1具有相同的功能。  



此致
Josko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、大家好、

    感谢您的介绍。 我使用页面底部的链接提交了您的文档反馈。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    好的。  

    实际上、该问题出现在使用该器件的所有参考设计中。  

    BR
    Josko