This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10936:需要 T2变压器数据表

Guru**** 2910060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/988438/pmp10936-t2-transformer-datasheet-required

器件型号:PMP10936

您好!

请提供组件 T2" RLTI-1143"的数据表。

还建议、如果我可以使用简单的 RC 钳位电路、而不是 MOSFET 钳位? 如果是、请分享 RC 值。

另外、如果我使用简单的二极管代替 MOSFET (损耗分开、只是要求能力)、还请告诉我吗?

Vikas Dabas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    如果需要、您可以在 FET 上使用 RCD 钳位。  我建议从20kohm 和0.01uF 开始、但您可能需要调整电路中的值。  

    此外、您还可以使用二极管替换同步整流器、但这会极大地增加功率损耗。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我在再次上传文件时遇到问题。  我将继续尝试上传变压器图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是该图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../RLTI_2D00_1143-DATASHEET.pdf