主题中讨论的其他器件: TLV3201
大家好、
你好。
客户 希望使用 TI.com 提供的 TIDA-00448设计参考来驱动6kV IGBT (DIM250XCM65-TS000)并使用适当的 HV 二极管逻辑和分压器来连接 TLV3201 DESAT 检测器。 并且 希望以5kHz 的速率为我的应用以小于1uS 的脉冲宽度驱动栅极。
TIDA-00448是否可以满足其要求?
感谢您的参与、并期待您的善意回应。
此致、
梅纳德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
你好。
客户 希望使用 TI.com 提供的 TIDA-00448设计参考来驱动6kV IGBT (DIM250XCM65-TS000)并使用适当的 HV 二极管逻辑和分压器来连接 TLV3201 DESAT 检测器。 并且 希望以5kHz 的速率为我的应用以小于1uS 的脉冲宽度驱动栅极。
TIDA-00448是否可以满足其要求?
感谢您的参与、并期待您的善意回应。
此致、
梅纳德
Maynard、您好!
请在下面找到对客户的反馈。
最短导通时间
我已经查看了 DIM250XCM65-TS000的 IGBT 数据表。 在该数据表中 、开通延迟时间(900ns)、关断延迟时间(3.6us)、下降时间(450ns)和上升时间(400ns)是针对 VGE=+/-15V、RG (on)=6.8 Ω 和 RG (off)=22 Ω 而指定的。
栅极充电的最大峰值电流为30V/6.8Ohm ~ 5A。
我不知道该 IGBT 是否甚至支持1us 导通脉冲。 这需要与 IGBT 供应商进行检查。
现已推出 TIDA-00448
TIDA-00448栅极驱动电路具有 一个+17V/-8V 栅极驱动电源、其中 RG (on)=2 Ω、RG (off)=1 Ω。 不过、在 RG (on)=0.5欧姆且 RG (off)= 0.16欧姆的情况下、对100nF 电容器中的最大峰值电流进行了测试。 最大拉电流为23.2A、最大灌电流为28.8A。
这几乎比用于指定 DIM250XCM65-TS000的峰值电流高5倍。 如果该电流足以实现1us 的最小脉冲宽度、则需要咨询 IGBT 供应商。 正如我之前所写的那样、在数据表中、它们使用的峰值电流要低得多。
另一个区别是 TIDA-00448具有-8V 负电源、而 IGBT 数据表指定了-15V 电源。 如果您喜欢+/-15V 电源、则无法 再使用 CSD87353Q5D FET、因为它们的额定最大电压为30V。 那么您需要选择额定电压更高的 FET。
TIDA-00448设计
具有 TLV3201的分立式 DESAT 监控器:DESAT 阈值电压由齐纳二极管 D4设置并连接到反相端子。 齐纳电压值可根据 监控电路的 VCE 阈值进行选择。 TIDA-00448设计指南第4.4.1节讨论了基准电压与 VCE 阈值之间的关系。 您需要根据系统参数和所选 IGBT 调整这些值。
进一步评论最大 VCE
您提到的 IGBT 支持高达6500V 的 VCES。 请注意、TIDA-00448设计的额定最大交流输入电压为三相600Vrms、对应于大约850VDC 的整流直流链路电压。 如果您的输入电压应高于600Vrms 的交流输入电压、则无法按原样使用 TIDA-00448。 即使您不会超过600V 交流、也请验证每个组件的额定值是否符合您的规格。
希望这能解答您的问题。
此致、
Martin Staebler