This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00448:TIDA-00448 for 6kV IGBT drive with 20V gate voltage

Guru**** 1154080 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00448, TLV3201, CSD87353Q5D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/985926/tida-00448-tida-00448-for-6kv-igbt-drive-with-20v-gate-voltage

器件型号:TIDA-00448
主题中讨论的其他器件: TLV3201

大家好、

你好。


客户 希望使用 TI.com 提供的 TIDA-00448设计参考来驱动6kV IGBT (DIM250XCM65-TS000)并使用适当的 HV 二极管逻辑和分压器来连接 TLV3201 DESAT 检测器。  并且 希望以5kHz 的速率为我的应用以小于1uS 的脉冲宽度驱动栅极。

 TIDA-00448是否可以满足其要求?

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好!

    感谢您关注 TIDA-00448。 我需要一些时间来研究您的问题、并将在下周初向您回复最新消息。

    此致、

    Martin Staebler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Martin:

    对此进行了任何更新?

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好!

    请在下面找到对客户的反馈。

    最短导通时间

    我已经查看了 DIM250XCM65-TS000的 IGBT 数据表。 在该数据表中 、开通延迟时间(900ns)、关断延迟时间(3.6us)、下降时间(450ns)和上升时间(400ns)是针对  VGE=+/-15V、RG (on)=6.8 Ω 和 RG (off)=22 Ω 而指定的。
     栅极充电的最大峰值电流为30V/6.8Ohm ~ 5A。
    我不知道该 IGBT 是否甚至支持1us 导通脉冲。 这需要与 IGBT 供应商进行检查。   

    现已推出 TIDA-00448
    TIDA-00448栅极驱动电路具有 一个+17V/-8V 栅极驱动电源、其中 RG (on)=2 Ω、RG (off)=1 Ω。 不过、在 RG (on)=0.5欧姆且 RG (off)= 0.16欧姆的情况下、对100nF 电容器中的最大峰值电流进行了测试。 最大拉电流为23.2A、最大灌电流为28.8A。

    这几乎比用于指定 DIM250XCM65-TS000的峰值电流高5倍。 如果该电流足以实现1us 的最小脉冲宽度、则需要咨询 IGBT 供应商。 正如我之前所写的那样、在数据表中、它们使用的峰值电流要低得多。

    另一个区别是 TIDA-00448具有-8V 负电源、而 IGBT 数据表指定了-15V 电源。 如果您喜欢+/-15V 电源、则无法  再使用 CSD87353Q5D FET、因为它们的额定最大电压为30V。  那么您需要选择额定电压更高的 FET。   

    TIDA-00448设计  

     具有 TLV3201的分立式 DESAT 监控器:DESAT 阈值电压由齐纳二极管 D4设置并连接到反相端子。 齐纳电压值可根据 监控电路的 VCE 阈值进行选择。 TIDA-00448设计指南第4.4.1节讨论了基准电压与 VCE 阈值之间的关系 您需要根据系统参数和所选 IGBT 调整这些值。

    进一步评论最大 VCE
    您提到的 IGBT 支持高达6500V 的 VCES。 请注意、TIDA-00448设计的额定最大交流输入电压为三相600Vrms、对应于大约850VDC 的整流直流链路电压。  如果您的输入电压应高于600Vrms 的交流输入电压、则无法按原样使用 TIDA-00448。 即使您不会超过600V 交流、也请验证每个组件的额定值是否符合您的规格。   

    希望这能解答您的问题。  

    此致、
    Martin Staebler


     




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对上述答案中的拼写错误进行了小幅更正: TIDA-00448栅极驱动电路具有 +15V/-8V 栅极驱动电源。