This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01426:采用 TL494的模拟 DCAC 解决方案

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/983158/tida-01426-analog-dcac-solution-using-tl494

器件型号:TIDA-01426

大家好、

客户希望在其 DCAC 项目中使用此参考设计。 他们希望使用总体模拟器件来实现 DCAC。

要求如下所示:

  • 输入:3s 锂电池;
  • 输出:220VAC
  • 输出功率:约100W。

如果使用合适的 MOSFET 和变压器、该参考设计是否可在项目中使用? 或者是否有更好的解决方案? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    让我为您研究一下这个问题、稍后我会向您回复。

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    在围绕此应用对设计和 TI.com 上的其他可选内容进行修改后、我认为此 TI 设计 是一个合适的起点 您需要对某些组件进行更改、如您所述。 第2.3.1.2节确实有一个公式表、可将其用作修改设计的变压器部分以最充分满足您的需求的起点。 在本指南中、还提供了详细的说明和参考方程式 、可用于根据上述要求进行这些修改。

    我希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢你的帮助。