This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00366:电源模块的工作温度?

Guru**** 2931020 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00366, TIDA-01420, TLV521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/988308/tida-00366-working-temperature-of-power-module

器件型号:TIDA-00366
主题中讨论的其他器件: TIDA-01420TLV521

大家好

我想设置 IPM 的温度。那么,您能告诉我 IPM 的最高标准温度 吗?

在大多数 VFD 中,它们将散热器温度考虑在60~70 C 左右,这是否与 IPM  温度不同 ?

谢谢

Dave。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    感谢您关注 TIDA-00366参考设计。

    TI 既不 提供 IPM (集成 IGBT 电源模块)、也不提供 IGBT 模块。 因此、我无法告诉您 IPM 或 IGBT 模块的最大散热器温度。

    请咨询您的 IPM 或 IGBT 模块的供应商、了解您的 IGBT 电源模块的最高建议温度是多少。 请考虑散热器温度 不等于 IGBT 模块的结温。    您的 IGBT 模块供应商也可能在这里为您提供帮助。  

    此致、
    Martin Staebler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="35129" URL"~/support/tools/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/988308/tida-00366-working-temperature-of-power-module/3653089 #3653089"] TIDA-00366[/quot]

    Martin

    我的意思是 TI Designs:TIDA-01420、

    适用于工业驱动器的基本隔离式三相紧凑型功率级参考设计(TI.com)

    查看第9页

    2.3.1直流到三相交流逆变器子系统

    在此参考设计中、使用 IGBT 模块 CM100TX-24S 来表征 UCC5350MCD。 CM100TX-24S 是一款1200V、100A IGBT 模块、其内部栅极电阻为0 Ω

    请看一下。

    该 IGBT 模块 NTC 电阻器需要 设置为特定温度、以便在过热  IGBT 模块中出现故障、应在我们的程序中设置多少电阻器?  

    感谢您的关注

    Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    感谢您的澄清。 与 TIDA-01420搭配使用的 IGBT 模块也不是德州仪器(TI)提供的、而是三菱提供的。  我无法评论 此 IGBT 模块的最高建议工作温度和相关散热器温度。  我想 参考 CM100TX-24S 的相应日期表、并与 Mitsubishi 核实。

    如果您对用于感应  NTC 温度的信号链设计有疑问、NTC 使用放大器 TLV521和隔离式调制器 AMC1306等德州仪器产品将 NTC 上的压降转换为数字、我可以提供帮助或指导。

    此致、

    Martin Staebler