This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8606:CAD 文件

Guru**** 2928840 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21495, PMP8606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/987286/pmp8606-cad-files

器件型号:PMP8606
主题中讨论的其他器件:PMP21495

大家好、

我们的客户 正在基于 PMP8606进行设计、他们想问我们是否有适用于此参考设计的 CAD 文件? 我们找到 了 PMP21495的文件(他们也在处理这些文件)、但遗憾 的是 PMP8606不是这样。


提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们是否可以要求对这一请求采取后续行动? 谢谢!


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、很抱歉耽误您的时间。 我查看了文件服务器、找不到 PMP8606的 CAD 文件。 这是一个相当旧的设计。 我认为我们无法提供任何 CAD 文件。