主题中讨论的其他器件: LM5069
我们可以使用 此部件 TIDA-00233通过反向电源为30V、6A 的电源通道供电吗?
我们还有其他应用、我们需要使用分辨率为1mV 的模拟输入来控制电源电压。 我们能否通过上述保护机制实现此分辨率?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们可以使用 此部件 TIDA-00233通过反向电源为30V、6A 的电源通道供电吗?
我们还有其他应用、我们需要使用分辨率为1mV 的模拟输入来控制电源电压。 我们能否通过上述保护机制实现此分辨率?
尊敬的 Sirs:
该模块是 一款多功能保护器件、具有电子保险丝功能、过压和欠压保护、反向电压阻断、浪涌断开和反向电流保护、具有最大电流的固定设置以及浪涌电流限制。 它围绕 LM5069进行设计。
它不是稳压器。
在示例原理图中、它设置为10A、但使用一组不同的感应电阻器、您可以在相同的布局和无外部冷却的情况下实现更小的电流限制。 故障计时器过期后、10A 将触发断开连接、可通过原理图中的电容器 C2进行编程。 它还限制了通过原理图中的 R5编程的 MOSFET (SOA 保护)中的最大功率。 如果电流超过最大值(20A)的两倍、则该器件会在典型值为500ns 的时间内进行即时关断。
二极管通过 D2和 D3实现反向电压保护。 反向电流保护通过基于 LM5050的智能二极管实现。
浪涌电压限制是通过两个 TVS 二极管完成的、一个在输入端、一个在输出端。 在浪涌期间、输入电流变得非常高、以至于 TVS 仍会让大约56V 电压跳过。 该电压将在大电流流入输出二极管时产生折痕、该二极管会立即触发电子保险丝、从而将输出端的浪涌电压限制在40V 以下。 这对于大多数为最大绝对电压小于48V 而设计的电子产品来说是可以的。
如此长的简短描述:该器件可保护负载免受任何电源故障的影响、并在输入短路或负载尝试向电源馈电时防止电流回流。 但它不会调节电压。
此致、Ingolf
尊敬的 Jaydeep:
该模 块旨在断开 V_IN < 11.4V 时的负载、并在 V_IN > 12.4V 时重新连接(请参阅指南第3页、规格)。 它可以更改为在低至9V 的电压下工作、但这就是它、无需进一步修改。 其行为与正常保险丝相似。 它在路径上有一些电阻。 在这种情况下、模块设计的电阻总电阻约为10m Ω、因此在10A 电流下可实现100mV 的压降。
如果您想在电源的输出端使用保险丝、则需要来自输出连接器的稳压器反馈环路信号、甚至需要直接来自负载的回线(单独的感应输入电压)。 否则、6A 时的1mV 电压不能传输到该电压。 即使在线路中、也会丢失更多。
对于您的特殊情况、我认为您需要为保护电路提供12V 负电压、并禁用过压和欠压保护。 然后、它应该能够在低至零伏的电压下工作(假设您从输出获取电压反馈以补偿压降)。
此致、Ingolf