This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00233:需要有关使用 Keithley 电源提供30V、6A 反向电源保护的指导

Guru**** 1209200 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00233, LM5069
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/987388/tida-00233-need-guidance-to-use-as-reverse-power-protection-with-keithley-power-supply-with-30v-6a

器件型号:TIDA-00233
主题中讨论的其他器件: LM5069

我们可以使用 此部件 TIDA-00233通过反向电源为30V、6A 的电源通道供电吗?

我们还有其他应用、我们需要使用分辨率为1mV 的模拟输入来控制电源电压。 我们能否通过上述保护机制实现此分辨率?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sirs:  

    该模块是 一款多功能保护器件、具有电子保险丝功能、过压和欠压保护、反向电压阻断、浪涌断开和反向电流保护、具有最大电流的固定设置以及浪涌电流限制。 它围绕 LM5069进行设计。

    它不是稳压器。

    在示例原理图中、它设置为10A、但使用一组不同的感应电阻器、您可以在相同的布局和无外部冷却的情况下实现更小的电流限制。 故障计时器过期后、10A 将触发断开连接、可通过原理图中的电容器 C2进行编程。 它还限制了通过原理图中的 R5编程的 MOSFET (SOA 保护)中的最大功率。 如果电流超过最大值(20A)的两倍、则该器件会在典型值为500ns 的时间内进行即时关断。  

    二极管通过 D2和 D3实现反向电压保护。 反向电流保护通过基于 LM5050的智能二极管实现。

    浪涌电压限制是通过两个 TVS 二极管完成的、一个在输入端、一个在输出端。 在浪涌期间、输入电流变得非常高、以至于 TVS 仍会让大约56V 电压跳过。 该电压将在大电流流入输出二极管时产生折痕、该二极管会立即触发电子保险丝、从而将输出端的浪涌电压限制在40V 以下。 这对于大多数为最大绝对电压小于48V 而设计的电子产品来说是可以的。

    如此长的简短描述:该器件可保护负载免受任何电源故障的影响、并在输入短路或负载尝试向电源馈电时防止电流回流。 但它不会调节电压。  

    此致、Ingolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    如我的问题中所述。

    我们需要实现1mV 的分辨率。

    如果我们在电源中设置1mV、它是否能够通过上述模块???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaydeep:  

    该模 块旨在断开 V_IN < 11.4V 时的负载、并在 V_IN > 12.4V 时重新连接(请参阅指南第3页、规格)。 它可以更改为在低至9V 的电压下工作、但这就是它、无需进一步修改。 其行为与正常保险丝相似。 它在路径上有一些电阻。 在这种情况下、模块设计的电阻总电阻约为10m Ω、因此在10A 电流下可实现100mV 的压降。

    如果您想在电源的输出端使用保险丝、则需要来自输出连接器的稳压器反馈环路信号、甚至需要直接来自负载的回线(单独的感应输入电压)。 否则、6A 时的1mV 电压不能传输到该电压。 即使在线路中、也会丢失更多。

    对于您的特殊情况、我认为您需要为保护电路提供12V 负电压、并禁用过压和欠压保护。 然后、它应该能够在低至零伏的电压下工作(假设您从输出获取电压反馈以补偿压降)。

    此致、Ingolf