This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20612:Rerence 设计 PMP20612和 TIDA-01464热图差异

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20612, TIDA-01464

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/987299/pmp20612-rerence-design-pmp20612-and-tida-01464-thermal-map-differences

器件型号:PMP20612
主题中讨论的其他器件: TIDA-01464

您好!
为什么参考设计 PMP20612和 TIDA-01464在230VAC 满载时的热图有如此巨大的差异(大约2倍)?
原理图相同、BOM 相同。

BR、Grigory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、TIDA-01464使用相同的硬件。  在  使用200W 负载为电路板加电后至少30分钟内、我捕获了 PMP20612热像。 但不清楚电路板加电后捕获的热像有多长时间。

    此致、

    Sheng-Yang Yu