This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00366:将两侧电源连接在一起有什么好处?

Guru**** 662690 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00366, TIDA-00195
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/983800/tida-00366-what-is-the-benefit-of-connecting-both-side-power-to-each-other

器件型号:TIDA-00366
主题中讨论的其他器件: TIDA-00195

大家好!

在 TIDA-00366 中,电源模块的引脚13、14 (VDC-)连接到引脚27、28,其走线非常粗,与引脚15、16连接到25、26 (用于 VDC+)相同。

据我所知 、{pins13、14和 pins27、28 用于-}以及(引脚15、16 和引脚25、26 用于+)在电源模块内部连接在一起。

问题1:如果我们从外部连接它(如 TIDA-00366)、它是否会导致额外 的电流环路问题?

问题2:从外部连接它们的原因是什么?

谢谢、

Dave。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:  

    IGBT 模块专为85A 集电极电流而设计、 或者、根据~2.4V 的 VCE (最大值)和290W 的最大功率、三个器件的总电流可能约为120A。这对于模块电源引脚而言非常重要、因此我们需要多个并联连接、 无论它们在内部连接的强度如何。 在此设计中、所有4个引脚均以尽可能短的引线在 PCB 之间进行连接(与模块路径上的假定引脚并联运行)。 这应最大限度地减少任何环路效应、使其不会在模块运行的低频范围内发生。 在 IGBT 的上升时间内、信号的传播距离可能超过8米 、与此相比、模块/PCB 上的7.5cm 相对较短。  

    请告诉我这是否回答了问题。  

    此致、Ingolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ingolf:


    感谢您的回答是完美的,令人满意的。

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好、我错过了另一组问题。 很抱歉。 不幸的是、刊头已关闭。 如果您仍然需要他们的回答、您可以将 pn 发送到 TI.com 上的我的名字.last name。 为了回顾这些与 TIDA-00195相关的内容、我将在此处作为替代回答:

    问题1:如果我将一个10nF 并联电容器 与 GE (栅极输入电容器=10nF)一起使用、它的电流消耗将是原来的2倍?

    答案:栅极驱动器将消耗更多电流。 需要对它的重要性进行仿真、但我认为效果是否定的。 主要目标是控制压摆率并防止 IGBT 自导通。 不同的电源模块具有不同的输入电容、因此您可以使用电容来根据自己的需求调整行为。

    问题2:正如你所说

    • 减少米勒电容的相对效应:您的意思是它将有助于缩短上升时间(导通时间)吗?  

    答案:它将使上升时间更长、从而减小米勒电容器影响的百分比。 此外、如果半桥中的另一个晶体管导通、它还可以减少自打开的趋势。 说明见 TIDA-00195用户指南的第6.4.9章。

    问题3:
      很抱歉,我找不到你的观点!

    • 目的是将上升和下降时间缩短到通过 EMI 法规所需的时间:您的意思是什么?

        据我所知,两个电容器并联,充电时间和放电时间 将加倍。 它的电流消耗  也会加倍。

         这两种情况都对切换有害。如果我错了、请纠正我的错误...

         该并联电容如何减少上升和下降时间  ?

    回答:我想说"降低开关速度"、即增加上升和下降时间。 在低开关速度下、不需要快速上升和下降、也不需要这些开关的 EMI。 因此、使它们更慢地对 EMI 进行了大量的编辑、但这会降低效率。

    问题4:  

    • 稳定传播延迟并使其独立于负载:您的意思是,通过绘制电流上升时间和下降时间将增加,但如果我们放置并联电容器,则可以 稳定传播延迟 ? 这就是您的意思吗?

    回答:我打算平衡导通和关断速度、 并尽量缩短 或消除半桥两个部分的同时导通时间。 电容器有助于对此进行调节。 由于该设计是一个评估平台、因此设计人员希望尽可能多地控制开关过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    非常感谢,你耐心地回答了我的老问题,我真的需要知道这些问题,我觉得你忘记了所有的问题,我不知道如何感谢你!

    尊敬的  :如何让您回答我的技术问题?您是否可以通过任何方式向您提问(因为您需要花时间、您的回答是完美的)?  

    再次感谢。

    Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 PN、我的邮件地址是 ti.com 上的 Ingolf dabrank。 通常、最好将您的请求发布到 E2E 论坛、因为您的请求会发送给您的主题的最佳专家、在大多数情况  下、发送给应用工程师、系统工程师、在某些情况下发送给您正在使用的产品的设计人员。 然而,如果你被困在现在的厄兰,却没有得到任何答复,请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的 Ingolf

    我想让您回答我的技术问题的原因是、因为您花了很多时间回答我的问题。

    祝你一切顺利。

    Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。