This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20978:确认 Cr 和 LR

Guru**** 2924500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/987016/pmp20978-confirm-the-cr-and-lr

器件型号:PMP20978

该设计的共振参数如何、我从  指南中了解初级电感29uH、但漏电感(LR)如何。 如 下图所示 ,Cr (共振电容)  总共为0.022uF*6=132nF,对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于很难测量该结构上的漏电感、因此我们对该变压器设计进行了有限元分析。 漏电感约为216nH。 是的、总 Cr 为132nF。

    此致、

    Sheng-Yang Yu