This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10666:输出至74V

Guru**** 2908050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/984993/pmp10666-output-to-74v

器件型号:PMP10666

如果我希望 Vout = 74V @ 100mA、那么现在的电路有哪些变化。 我是否可以对上述电压使用相同的变压器。 ?  

我的 Vin = 4V、预期 Vout = 74V @ 0.1A。

)

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    如果要更改 Vout = 74V @ 0.1A、请将 R18的值从2.74k 更改为4.42k (最接近的标准1%值)。 建议仅更改底部输出分压电阻器而不是顶部电阻器、因为更改底部电阻器值不会影响环路增益(和稳定性)。 由于您要将最大输出功率级别从12W 降低到7.4W、因此同一个变压器将非常好。 如果您将输出功率增加到12W 以上,则可能需要一个新的变压器以及其它更改。 希望这对您有所帮助。

    此致、

    John Betten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生的回答,这真的很有帮助。 我还有一个疑问、

     原理图中提到的 XFRMR 详细信息显示一次侧电感= 1.5uH 和 EE16内核、匝数比为1:15。 但是、磁芯的工作磁通密度是多少、这样我就可以计算一次侧和二次侧的匝数、从而获得原理图中提到的所需电感。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan、

    遗憾的是、我对变压器(器件型号 Wurth 750315626)没有这种详细程度的了解。 由于 Wurth 是 IT 的主要设计人员、因此请直接与 Wurth 联系以了解有关该技术的任何技术信息、并应能为您提供帮助。 一种可能的 Wurth 触点是:

    Swaroop (Swaroop.Vaidyanath@we-online.com)

    750315626

    功率级设计器是一款非常有用的电源设计工具。 您可能会考虑从 TI 下载(免费下载)、因为如果您计划更新此设计、您可能会发现它很有用。

    功率级设计器

    e2e.ti.com/.../750315626.pdf