主题中讨论的其他器件:CC1352R
大家好、
我使用的是 SDK2.4和控制器 cc1352。
根据 TIDA_010024文档、我执行了以下步骤
1.从 SDK 2.4导入了 cc1352R TI-15.4传感器示例。
2.将6LoWPAN_mesh_ti_15_4_cc1312_tirtos_ccs 中的6LoWPAN 文件夹复制到传感器应用。 并将 Sensor Application 文件夹替换为6LoWPAN_mesh_ti_15_4_cc1312_tirtos_ccs 应用文件夹。
3.使用6LoWPAN_mesh_ti_15_4_cc1312_tirtos_ccs app.cfg、cc13x2lp.cmd 和 ccfg.c 文件覆盖 sensor app.cfg、cc13x2lp.cmd 和 ccfg.c 文件。
4.更新了预定义符号并包含基于6LoWPAN_mesh_ti_15_4_cc1312_tirtos_ccs 示例的选项。
到目前为止、我构建了传感器应用、没有遇到任何错误。
5.在传感器示例中,从6LoWPAN_mesh_ti_15_4_cc1312_tirtos_ccs 示例复制了 debug_poll 和 debug_root_poll 文件夹。
6.在构建配置中,我添加了 debug_poll 和 debug_root_poll。 我为终端节点选择了 DEBUG_POLL。 和构建项目时、我遇到以下错误。
此项目不包含可生成的 RTSC 配置(.cfg)文件。 为了使它能够生成、这个项目必须包含一个未从构建中排除的 RTSC 配置文件。
文档中未提及第5步、第6步,但要将构建配置选择为 DEBUG_POLL,我复制了 DEBUG_POLL 和 DEBUG_ROOT_POLL 文件夹。
1.此步骤是否正确????添加这些文件夹(debug_poll 和 debug_root_poll)是否需要??????
以及如何将传感器示例配置为终端节点的 DEBUG_POLL 和数据收集器的 DEBUG_ROOT_POLL?????
如何加入网状网络中的终端节点,加入过程是什么?????