This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010024:具有 cc1352 TI 15.4堆栈的6LoWPAN 网状拓扑、无法将终端节点设置为调试轮询。

Guru**** 1135470 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, CC1312R
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/983275/tida-010024-6lowpan-mesh-topology-with-cc1352-ti-15-4-stack-unable-to-set-end-node-as-debug-poll

器件型号:TIDA-010024
主题中讨论的其他器件:CC1352R

大家好、

我使用的是 SDK2.4和控制器 cc1352。

根据 TIDA_010024文档、我执行了以下步骤

1.从 SDK 2.4导入了 cc1352R TI-15.4传感器示例。

2.将6LoWPAN_mesh_ti_15_4_cc1312_tirtos_ccs 中的6LoWPAN 文件夹复制到传感器应用。 并将 Sensor Application 文件夹替换为6LoWPAN_mesh_ti_15_4_cc1312_tirtos_ccs 应用文件夹。
3.使用6LoWPAN_mesh_ti_15_4_cc1312_tirtos_ccs app.cfg、cc13x2lp.cmd 和 ccfg.c 文件覆盖 sensor app.cfg、cc13x2lp.cmd 和 ccfg.c 文件。

4.更新了预定义符号并包含基于6LoWPAN_mesh_ti_15_4_cc1312_tirtos_ccs 示例的选项。

到目前为止、我构建了传感器应用、没有遇到任何错误。

5.在传感器示例中,从6LoWPAN_mesh_ti_15_4_cc1312_tirtos_ccs 示例复制了 debug_poll 和 debug_root_poll 文件夹。
6.在构建配置中,我添加了 debug_poll 和 debug_root_poll。 我为终端节点选择了 DEBUG_POLL。 和构建项目时、我遇到以下错误。

此项目不包含可生成的 RTSC 配置(.cfg)文件。 为了使它能够生成、这个项目必须包含一个未从构建中排除的 RTSC 配置文件。

文档中未提及第5步、第6步,但要将构建配置选择为 DEBUG_POLL,我复制了 DEBUG_POLL 和 DEBUG_ROOT_POLL 文件夹。

1.此步骤是否正确????添加这些文件夹(debug_poll 和 debug_root_poll)是否需要??????

以及如何将传感器示例配置为终端节点的 DEBUG_POLL 和数据收集器的 DEBUG_ROOT_POLL?????

如何加入网状网络中的终端节点,加入过程是什么?????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回复我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haricharan、

    您是否尝试根据基于 CC1312R 的6LoWPAN 网状示例项目创建编译配置并更新 CCS 属性? 这还包括定义预定义符号和包含选项。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasanna、  

    是的, 我更新了 CCS 属性、预定义符号和 include 选项。

    我创建了编译配置、 如下所述:

    1. property->manage configurations -> new -> Name in this path I have iven debug_poll and debug_root_poll。  

    2.我使 DEBUG_POLL 处于活动状态。

      创建构建配置的过程是否正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我答复