This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用多个 LM5060和其他器件似乎会内部干扰

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060, TPS3803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/986408/using-multiple-lm5060-and-other-parts-seems-to-interfere-internaly

主题中讨论的其他器件:LM5060TPS3803LM74800-Q1

我的仿真项目。 i' m 使用2个 LM5060切换电源、使用1个 TPS3803监测输入电压并根据该值在 LM5060上启用。

现在我遇到了几个问题、所有这些问题都会导致收敛失败。

1.将 TPS 3803与其他器件结合使用似乎会干扰功能(仅使用 TPS3803的项目按预期工作)。 即使感应电压低于阈值限制,也不会出现复位输出。

2.仿真总是失败并出现收敛错误(这似乎在内部节点上)。 我只得到部分结果

3.将 VIN_DIS 连接到 DPWR 应导致通过 EN =低电平禁用 U1。 在这种情况下、我会遇到贫穷错误、没有结果。 (早期阶段错误)

请有人帮忙、我 te2e.ti.com/.../csg3020_5F00_powerswitch_2D00_2021_2D00_03_2D00_16T17_2D00_56.zipried上有几件事、找不到有效的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的支持!

    您能否分享您的系统要求、哪些保护功能很重要以及最终产品。 由于您处于设计的早期阶段、此信息有助于检查 LM5060是否适合您。 我们有一组新的器件、可能更适合。

    我将查看您的仿真文件、下周初回来。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    电源多路复用应用所用的电源。 如果是这种情况、 则根据 https://www.ti.com/lit/an/slvaes2/slvaes2.pdf 中的图15、LM74800-Q1 是合适的选择。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、感谢您提供提示、我将对此进行检查。 在我的设计中、我发现了一些故障、现在可以启动。 剩下的事情就是、通过使用正弦电压源、我可以通过将仿真运行的正弦电压源更改为 VPWL 源来获得收敛错误。 因此、请不要花时间以任何方式分析问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、您的建议非常适合、但遗憾的是、此器件在市场上不可用。 没有库存、也不是很常见的部件。 也许可以在下一次重新设计时使用它。

    此致、Andreas