This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01167:使用 LMR16030和 BQ25606对电源部分进行原理图审阅

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR16030, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/986227/tida-01167-schematic-review-of-power-supply-section-with-lmr16030-and-bq25606

器件型号:TIDA-01167
主题中讨论的其他器件:LMR16030BQ25606

您好!

我们将为汽车应用设计具有各种不同传感器和 MCU 的电路板。 我们为开关稳压器选择了 LMR16030、输出电流为3A、为电池充电选择了 BQ25606、最大电流为3A。

已附上原理图供您参考。 请查看 same.e2e.ti.com/.../power-section.pdf