This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00978:我想确认是否将 D1的 PIN_1和 PIN_2组装反向?

Guru**** 666710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/986122/tida-00978-i-want-to-confirm-that-if-the-pin_1-and-pin_2-of-d1-has-been-assembly-reversed

器件型号:TIDA-00978

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     该二极管未安装在电路板上。 有一条迹线将放大器的引脚1连接到引脚15、引脚2连接到香蕉插头连接器、引脚3连接到接地。 但是、在组装过程中没有使用二极管。

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢!