This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 缺少 TPS3808G01模型 GND 引脚

Guru**** 2832235 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/986204/tps3808g01-model-gnd-pin-missing

主题中讨论的其他器件:TPS3808

我想在仿真中使用 TPS3808G01模型、但该模型没有 GND 引脚。 如何使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该模型似乎使用的是全局 GND 名称、该名称在 TPS3808G01中的 pspice 代码中得到证实。  您是否在运行仿真时遇到过任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 我只使用 TPS3808在简单仿真中运行它、但与其他器件结合使用时、我遇到了意外结果的问题。

    解决方案是从库配置中删除 nom_pspti.lib 并仅添加所需的库。

    之后、仿真成功地以快得多的速度运行。 因此、我认为与内部模型和 nom_pspti.lib 之间存在更多冲突

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您提供有关模型的反馈。  这个特定模型是在一段时间前开发的、借助全新的 PSPICE for TI 计划、过渡可能会遇到一些困难。

    我很高兴听到您现在已启动并在运行。