This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01599:用于放置组件的 cpl 文件

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01599

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/985174/tida-01599-cpl-file-for-the-placement-of-the-components

器件型号:TIDA-01599

大家好、团队、

我的客户正在寻找  CPL 文件以放置 TIDA-01599的组件。 我们有 这样的文件吗?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    Pick and Place 文件似乎尚未与其他文件一起发布。 我将在周五尝试将设计连接到 Altium 并生成一组新的数据。 您希望我将结果发送给谁?

    此致、Ingolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ingolf、

    祝你一切正常、感谢您的回答。 感谢您向我们发送提货单。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好、我发现我们通常不提供此文件、因此我无法简单地将其联机。 它可以通过 Altium 生成、如果我有您的详细联系信息、我可以直接将其发送给您。 我 通过电子邮件发送给 我在公司目录中找到的唯一 Renan Adriano、但尚未收到回复、因此我认为这可能不是您。  

    此致、Ingolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    我正在尝试与您联系、以便我们讨论下一个主题上的分离电源。 请您对这一点进行评论、因为我在变压器设计方面遇到过您的建议。 请联系我们、因为我要解决的问题很少。

    您可以通过我的电子邮件联系我:0903.vivek@gmail.com 

    em2e.ti.co/.../pmp1051-TIDA-00199-split-IGBT-电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    收到您的电子邮件并回复。 通过 emial 期待您的回应。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!  

    如私人邮件中所示、此设计的 Web 上的 Gerber 文件不完整。 用户需要将 CAD 数据加载到 Altium 中、并在需要时重新生成 Gerbers。 它应该有4层、而不是2层!

    我向您发送了新的光绘文件以及 Excel 格式的拾取和放置文件。 我不是设计负责人、但我也会通过网络联系他们、以解决这一问题。  

    此致、Ingolf