This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00817:TIDA-00817使用问题

Guru**** 2867060 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/984618/tida-00817-tida-00817-using-issues

器件型号:TIDA-00817

您好、TI 专家

EVM1402和 TMS570LS0432 MCU 包含用于16节串联锂电池组的有源平衡系统、但在实际应用中无法实现用于16节电池的有源平衡系统。

如所附文件所示、选择16节单电池并启用平衡操作。 但电池电压仍保持在原始状态、没有变化。 请帮助检查。

另一个问题是电池端子电压或系统?收集的开路电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正确执行了以下指南中的所有步骤? 确保密切关注。 您是否收到任何其他命令以正常工作或从器件接收数据?  

    https://www.ti.com/lit/ug/tidubi0/tidubi0.pdf 


    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Taylor

    感谢您的回复。

    是?收集的电池端子电压或开路电压

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    如果这是您的意思、您可以收集模块电压、但您能否澄清开路情况? 您可以按照安全手册中的说明检测开路诊断。

    此致、

    泰勒