This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22504:理想的桥式二极管替代了 NMOSFET

Guru**** 2882550 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18541F5, CSD88539ND, LM74610-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/984244/pmp22504-ideal-bridge-diode-replace-the-nmosfet

器件型号:PMP22504
主题中讨论的其他器件:CSD18541F5CSD88539NDLM74610-Q1

您好、专家、

关于理想的桥式二极管,您能否帮助检查我们是否可以用 CSD18541*2替代 NMOSFET–CSD88539以节省一些布板空间? 谢谢。

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您关注 TI FET。 CSD88539ND 是一款采用 SO8封装的双路60V NFET。 CSD18541F5是采用 F5 FemtoFET 封装的单个 NFET、每个 FET 的导通电阻约为两倍。 您可以将其中的2个并联、以获得 CSD88539ND 一个通道的大致相同的导通电阻。 但是、CSD18541F5不是为高速开关而设计的、其内部串联栅极电阻典型值为1.2kOhm。 因此、FET 的开关速度要慢得多、您可能无法获得与 CSD88539ND 相同的性能。 此外、由于尺寸小、每个 FemtoFET 的最大耗散功率约为0.5W。

    请查看此 技术文章 、了解 TI FET 封装可耗散的功率。 我将向 LM74610-Q1应用团队转发此主题、以获取他们的意见。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢循环的理想二极管控制 器支持有关 LM74610-Q1的查询。 让我看看这一点、并在明天提供我的意见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    John 已经介绍了在更改 MOSFET 时需要考虑的所有要点。

    LM74610-Q1没有接地参考, 因此它利用 MOSFET 体二极管上的正向压降(VF)为电荷泵电容 Vcap 充电。 因此、MOSFET 会关闭、然后持续导通、以便 为电荷泵电容器充电、如下所示。 当 FET 关断时,体二极管导通 ,因此 FET 中存在功率耗散。    由于体二极管导通时间很短、因此功耗通常不大。  

    由于 FET 的栅极电阻增加、开关速度变慢、体二极管中的功率耗散现在可能会变得显著。  

     

    您可以使用数据表中提供的公式来估算 应用中 FET (由于体二极管和 FET Rdson)的功率损耗、然后相应地更改 FET。