This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice-for TI:安装错误:需要代理身份验证

Guru**** 2835910 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/982761/pspice-for-ti-install-error-proxy-authentication-required

器件型号:PSpice for TI

尊敬的团队:

我的客户正在尝试安装 PSPICE-FOR-TI、但无法安装。 他的 PC 操作系统是 Windows 10。
当他执行"PSpice-for-TI_setup.exe"时、将显示以下显示。

然后、当他输入通过电子邮件从 TI 收到的电子邮件地址和访问密钥时、将显示以下内容。
 *(407) 需要代理身份验证

他应该如何解决此安装错误问题?
谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼诺米亚-圣、

    您是否会要求用户在 Web 浏览器中尝试此 URL?

    https://cdsplicwc.cadence.com/chws/test/connection.html

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JC-San、您好!

    我的客户试过、显示了以下内容。

    但是、他仍然无法安装 PSPICE-FOR-TI、他也显示了" (407) 需要代理身份验证"。
    您能给我们提供什么建议吗?
    谢谢你。

    请注意、

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用户是否在任何其他机器上安装了 PSpice for TI? 还是第一次尝试安装? 此外、PSpice for TI 在安装过程中需要访问以下主机:  

    请让 IT 部门确认工具可以在安装过程中访问这些文件。  

    谢谢、

    Jackie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科希、

    我还将通过此论坛的朋友请求和私人消息平台与您联系。 我希望用户提供更多信息。 请参阅我的私人消息。

    谢谢、

    Jackie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi-San、

    我将关闭此主题、因为我们现在正在通过电子邮件进行通信。

    非常感谢、

    Jackie